This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:应变仪桥

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337580/pga309-strain-gage-bridge

器件型号:PGA309

您好!

我使用 PGA309检测应变仪桥变化。
在很多使用 PGA309执行的项目中、应变仪桥电源电压看起来为5V。
因此、在零应变状态下、Vin1和 Vin2输入将为2.5V。
我将使用的应变仪电桥的电源电压似乎为10V。 我们必须对应变仪桥使用10V 电压。 这无法更改。
因此、在零应变状态下、Vin1和 Vin2输入将为5V。
当 IC 的 VSA 电源电压为5V 时、线性输入电压范围 VSA−1.5V =最大3.5V、如数据表中所述。
因此、为应变计电桥提供10V 电压的情况不适用于 PGA309。

为确保这种兼容性、我们计划使用 Opam+Voltage Divider 将 Vin1和 Vin2输入处的5V 值降低到2.5V 电平、并使用 PGA309中的2增益通过10V 电源读取应变仪桥。
当只需要分压器时、它会破坏应变网桥结构。 因此、使用了缓冲运算放大器。 我在下面分享了电路。


如果您对此问题有不同的有效解决方案、我将非常高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre、

    我认为您的解决方案非常合理。  在校准过程中、运算放大器和分压器引入的任何误差都将降至最低。  我能想到的唯一一种方法是在电桥上使用非对称电源。  例如、您可以使用+7.5V 电源和-2.5V 电源在电桥上施加10V 的电压、共模输出将为2.5V。  我认为您的解决方案可能更为简单直接、但我想提一下非对称电源的概念。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的建议。 您的解决方案可能会很好。
    在我的解决方案中、当我使用分压器时、来自应变计的 Vdiff 将会降低。 因此、我的解决方案需要使用2V/V 内部增益。 但是、在您的解决方案中、没有必要这样做。 因此、在相同的运算放大器+分压器选项应变仪值下、输出电压为49.5mV、+7.5V 电源、-2.5V 电源上升电压为99mV。
    我共享仿真输出。

    我会考虑您的解决方案。 感谢您的建议。