This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN10502:放大器论坛

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN10502, SN10501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336673/sn10502-amplifiers-forum

器件型号:SN10502
主题中讨论的其他器件: SN10501

目前的测试不合格,导致发烧。只需更换几年前的库存芯片即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前的测试不在线范围内、导致发热。 只需替换几年前的库存芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您观察到的电路行为有疑问:

    1.您是否发现 SN10502电流消耗或功耗存在问题?  SN10502的静态电流为每通道12mA、总共 IQ_TOTAL = 24mA 有两个通道。

    2.您是否发现多年前订购的旧器件存在问题?  或者、您是否发现过多年前组装的器件存在问题、现在表现不佳?

    3. SN10502是否过热?

    4.当您将另一个器件更换到主板上时、是否出现此问题?  这称为 A-B-A 交换、在这里可以将测试设备放在另一个板上、将新设备放在测试板上。

    5.能否分享您的电路原理图和电路板布局?

    6.您为 SN10502使用哪些电源?

    7.您的输入和输出信号是否正确端接?  视频信号通常需要75欧姆的终端。  在输入端、通常通过一个分流器连接到 GND、而在输出端、75欧姆通常与输出信号串联。   

    这是数据表中的示例电路。

    请告诉我如何为您和您的项目提供帮助。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 A-B-A 交换、您说的是它以前已经过试用、因此我们可以使用几年前我们在交换之后购买的部件! 这部分电路参数本身为12mA、客户在测试过程中参数超过了标准、测试过程电流从20mA 到30mA、产生了发热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的每通道静态电流典型值为12mA、单电源为5V 时总共为24mA。  在+5V 和-5V 双电源中、SN10501的总 Iq 为28mA、或每通道的14mA。   

    您的值未超出静态电流的预期电流消耗限值、即器件输入端没有信号。   

    我认为您的发热问题不是器件造成的、因为测得的电流符合双通道器件封装的预期。

    如果您对特定器件有疑问、可分享该器件的批次代码以及顶部和底部标记。  确保标记哪些器件已知良好、哪些器件有您的疑虑。

    没有电路原理图或任何 PCB 信息、我就无法给出任何建议。  据我所知、该部件按预期运行。  如果 PCB 布局不良、或者您正在将电源电流通过小通孔和布线到达放大器、则可能会导致 PCB 或器件的加热比所需的要多。

    此致!

    亚历克