This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:操作问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337236/ina199-operation-question

器件型号:INA199

您好!

在下面的电路中、SENSE_H_CURRENT 和 SENSE_L_CURRENT 连接到 INA199输入、并将500欧姆的负载连接到+POWER。

P+CAN 电压约为11.8V、INA199输入电压为5V、REF 连接至 GND。

此时、INA199输出大约为55mV。

正常输出电压是否正确?

如果将20欧姆负载连接到+电源、则输出约为1.2V。

它看起来像是正常输出、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、并让我们回滚来帮助您进行设计:)  

    您是在仿真中还是在示波器上探测放大器的输入和输出吗? 我可以给您一个理论答案、但我要确保在仿真或硬件中实施时、INA199能够正常工作。

    您是否还能确认上一篇文章中没有任何内容发生更改?  

    此致、