This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111和 XTR117

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR117, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337554/xtr111-xtr111-and-xtr117

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR117XTR300

您好!  

您好!!

我们将在3线变送器和环路电源变送器(2线)中使用 XTR111和 XTR117。

我了解到、3线变送器采用电流源配置、而环路电源(2线)变送器采用灌电流配置。  

我们将使用微控制器的 PWM 来生成 XTR111和 XTR 117所需的输入电压。 请注意、我们有2个独立的发送器、其中使用了 XTR111和 XTR117。  

现在、我们要在单个发送器中同时组合电流阱和电流源、但目前只选择一种配置。  

 实施此建议或任何其他建议的可能性是什么?  

此致、

普鲁索特塔姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR117不是受电方;它可被放置在环路的任一位置。 它期望由环路供电;如何将它们组合在一起? 如何为单个发送器供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    变送器配有24V 电源。

    目前为止、我们拥有2个独立的发送器、一个具有 XTR 111 (3线-24V、GND 和-20mA)、另一个具有 XTR 117 (2线-24V 和通过 GND 的-20mA)  

    但有一些发送器可以使用、表明一个发送器中提供了电流拉电流和灌电流选项(通过一些硬件或软件选项)

    我不知道如何做到这一点。 我找到了 XTR300哪个应用手册说可以使用它来实现灌电流和拉电流。 但它需要双向电源。  

    此论坛的一个主题是、建议使用基于分立式运算放大器的设计。

    是否有关于采用24V 单端电源和 GND 的灌电流和拉电流的应用手册?

    此致、

    普鲁索特塔姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR117可被放置在环路的任一位置、所以您能够像一个接收器一样使用它。

    但无法在同一环路中使用两个变送器、因为每个变送器都会尝试将环路电流限制为自己的值。 您将需要某种开关来禁用其中一个。 如何做到这一点? 是否有控制信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。我同意 XTR111和 XTR117不能同时使用。  

    我们将有一个选择开关,当它被用于拉电流模式时,来自 MCU 的电压信号被施加到 XTR111而当它被用于灌电流模式时,相同的电压信号被从 XTR111中移除,并将被施加到 XTR117。

    e2e.ti.com/.../xtr111-2-wire-and-3-wire-current-transmitters-in-the-same-circuit-xtr111-and-xtr117

    这种逻辑是否起作用?

    谢谢。

    普鲁索特塔姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换输入电压将起作用。 但是您仍然有链接答案中提到的 XTR117接地问题;必须允许 IRET 引脚悬空(它要比负环路引脚稍高一点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purushottam:

    正如 Clemens 提到的、在2线电流变送器上、2线电流变送器的 IRET 或本地 GND 需要相对于环路接地端浮动。  IRET (本地接地)电势作为电流环路负载电阻和发送器输出电流的函数发生变化。 对于每一种双线发送器实例、IRET 必须 根据输出电流独立悬空。 在每个2线电流发送器上、驱动2线电流发送器的所有电路都需要参考特定的浮动 IRET、而不是回路 GND。   

    下面是一个关于2线电流变送器的博客系列、您会发现这些博客系列很有用。

    2线4 -20 mA 传感器变送器:背景和合规电压(第1部分)

    2线4 -20 mA 传感器变送器:了解2线变送器 GND (第2部分)

    在3线电流变送器上、接地是固定的、并且通常以同一回路接地为基准。

    在2线变送器上需要考虑的另一个重要因素是总电流消耗。  包括 XTR117和驱动器电路(包括 DAC)在内的2线电流发送器模块的总流耗不得超过4mA。 在 某些情况下、当使用微控制器 DAC 驱动2线电流变送器时、这可能是一个限制因素。 下面的博客详细讨论/说明了2线制电流变送器电流消耗限制和建议的解决方案:

    2线制-20mA 传感器变送器:传感器和变送器电流消耗限制(第3部分)

    2线4 -20mA 变送器:具有外部供电电源控制2线变送器输出(第4部分)

    2线4 -20mA 传感器变送器:设计输入隔离式2线传感器变送器(第5部分)

    由于接地差异、除非针对每种情况重新配置了接地连接和驱动器器件、否则您可能无法组合使用与上图中绘制的相同接地电位或相同 DAC 电路的3线和2线变送器。 您还需要注意2线变送器上的总电流消耗。  

    谢谢。此致、

    路易斯