This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:INA260中侧监视器?

Guru**** 2562610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336414/ina260-ina260-mid-side-monitor

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

我构建了一个电流源并使用 INA260测量电流。 INA260放置在负载和 FET 之间、因此 VCC 上没有 IN+、GND 上也没有 IN-。 我的测量值与外部电流表的值相差约30-50%。 INA260是否可以像这样放置或仅在高侧和低侧测量模式下使用?

电路照片如下所示。

Br、

S·季米特里耶维奇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "低侧"和"高侧"只是放大器共模范围的提示。 它指的是低电压和高电压、没有特定的"低"或"高"范围。

    INA260可实现0V 至36V 范围内的任意输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    在这个问题上,克莱门斯是正确的。 感谢你的评分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我今天上午重新接线、发现只有在高侧或低侧、例如只有当其中一个端子处于 固定电压、VCC 或 GND 时、它才能正常工作。

    如果我像在原理图中那样在电路分支之间的某处插入、效果不佳并且显示50%的误差。  

    对于这个中间端连接问题,有没有任何解释,理论上或经验上从你身边?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasa:  

    我正在研究这件事、明天会再与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasa:  

    似乎您在使用与 PWM 输入 CM 电压串联的 INA260。 INA260的设计并非针对此目的、而是仅针对稳定的直流共模电压而设计。 您应该考虑我们包含 PWM 增强抑制比的器件之一、例如 INA240或 INA241。  在 PWM Vcm 上使用低/高侧器件时、将受到器件交流 CMRR 的限制、这在快速开关方波 Vcm 下将非常糟糕。 每次 VCM 快速变化时、都会产生输出干扰、需要一些时间才能稳定。 因此、如果它们的等待时间不够长、则会得到不稳定(不准确)的测量值。 除此之外、还存在电感反冲将 VCM <-0.3V 拉至可能使器件损坏的风险。 这是不使用该器件(或任何额定电压为0V Vcm min 的器件)的另一个原因。

    此致!

    穆罕默