This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:为什么 VCM 介于-0.2V 之间

Guru**** 2899110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336642/ina181-why-the-vcm-is-from--0-2v

器件型号:INA181

您好专家:

我看到 INA181的数据表提到 VCM 范围为-0.2V 至26V

为什么 VCM 为 -0.2V 而非0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    我确认这篇文章、并将在明天向您提供更新。  

    感谢您的耐心等待、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的发帖。  

    INA181能够承受负输入的原因是、我们在输入引脚上具有 ESD 保护二极管、从而使器件能够承受负瞬变。 这样一来、INA181在系统中使用时便变得更加稳健。

    我还想让您查看绝对最大值表、其中注意到绝对最大负输入为 GND - 0.3V。

    我们最多建议将输入比器件的地电平低200mV、并保证此性能。  

    ABS 最大值表告诉您、如果输入低于 GND - 0.3V、器件将损坏。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe:

    谢谢您的明确评论、这对我来说非常有用

    我将会处理该电气参数、

    谢谢!