This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC110:无法获得时钟输出

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC110, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328531/vfc110-not-able-to-get-a-clock-output

部件号:VFC110
主题中讨论的其他器件: NE555

这款芯片有问题。 我正在使用这块芯片的直流输入电压、根据第7页上的图表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/vfc110.pdf?ts = 1708640209432&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FVFC110)、尝试创建一个0-100kHz 的方波输出。 我的连线跟此图完全一样、我也尝试了和第6页相同的电路、也尝试了使用不同的芯片。 我使用了一款尝试使用15V 单电源和-15V 双电源的器件。 对如何使此电路正常工作有何建议? 无论我做什么、我都不会在引脚8的输出端获取时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    [报价 userid="595815" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328531/vfc110-not-able-to-get-a-clock-output ]关于如何使此电路正常工作的任何建议?

    您能通过示波器和/或 DMM 检查电压和波形、以验证引脚3、引脚5、引脚6和引脚11/pin12处的信号吗? 如果未启用 pin5、则可能无法获得输出频率。 请告诉我您到目前为止得到了什么。  

    请确保您使用的线性电源具有足够的旁路滤波器。 如果您在 ±15Vdc 的条件下使用开关电源、请使用低频 LPFS (RC 滤波器或 LC 滤波器)滤除不必要的开关噪声。  

    请将您的图纸和/或工作台设置图像发送给我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond。 我可以对它进行计时、但我的占空比存在问题。 我希望占空比始终为50%、因为我要使用此芯片为 ADC 计时、但当我更改输入电压时、较低的0V 值似乎由 cos 预定义、这意味着随着我增加电压、较低部分保持不变。 不知道如何解决这个问题、以便我可以获得适当的方波输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我希望占空比始终为50%,因为我想使用此芯片来为 ADC 计时,[/报价]

    频率是输入电压的函数、VFC110不会根据内部拓扑生成 DC =50%响应。 可以使用附加的比较器电路生成50%占空比。  

    您需要为应用提供多大的频率范围? 您可以使用 LM555、NE555或 LTC555计时器吗?  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa574/sboa574.pdf?ts = 1710787092387 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253D555+timer%2526nr%253D1514

    此致!

    雷蒙德