This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316-Q1:TLV316-Q1的线性满量程输入

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337850/tlv316-q1-linear-full-scale-range-input-for-tlv316-q1

器件型号:TLV316-Q1

大家好!

TLV316-Q1的线性满标量程输入应该是多少?

我计划使用此运算放大器进行高压测量、因此、我对是否了解 TLV316-Q1的同相端子应提供的最小输入电压以便器件在线性区域工作感到困惑。 它的增益是多少。 它是固定在单位的大多数时间? 如果有人可以使用 TLV316-Q1指出一种高压测量的参考设计、那将会很有帮助。

请尽快考虑此问题。

谢谢!

J·纳文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模电压范围涵盖了整个电源电压范围。

    这是一款通用放大器;增益取决于反馈的配置方式。

    所需的输入和输出电压范围是多少? 您需要多高的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要测量一个1050V 的直流电压、并期望 TLV316-Q1的输出电压为3V 的单端输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有放大器可以在其输入端直接接受1050V 电压。

    您可以使用电阻分压器将输入电压分压到放大器的范围内。 您可以对输入施加多大的负载? 您需要什么速度和精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您的电源电压是多少? 我看到您 发布了另一个主题、这是您要创建的设计吗?

    此致!
    杰瑞