This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:应用问题

Guru**** 2867120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA199, INA190, INA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337507/ina199-application-issue

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: INA190INA191、INA186

大家好、

Asus 现在想使用 INA199A3DCKR 材料并将电源电压 IN+和 IN–引脚连接到 DC_IN 24V。 基于±5%的容差计算得出、电压将达到25.2V。 但是、最大电压

数据表中的电源电压、VIN+和 VIN-引脚为+26V、使用它是否有这样的风险?

Br、

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第6.5节所示、共模输入范围高达26V、因此这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    正如 Clemens 指出的那样、INA199被设计为可以工作、并且额定电压高达26V 的共模电源电压。 因此、使用此器件时、只要系统达到25.2V 的电压(只要不超过26V)就没有风险。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    感谢您的答复。

    是否有任何器件具有与 INA199A3DCKR 相似的结构和功能、但具有比 INA199A3DCKR 更高的电压电阻?

    Br、

    波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMI、

    我们有 很多器件可以承受大于26V 的共模电压。 为了方便起见、我对这些器件进行了筛选 。 该表还被滤除至与 INA199类似的规格、包括偏移(150uV)、增益误差(1.5%)、静态电流(100uA)。

    根据您的系统要求、我建议查看 INA186、INA190和/或 INA191。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易