This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:LMV358IDGKR -噪声问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358, LMV797

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337811/lmv358-lmv358idgkr---noise-issue

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件: LMV797

使用 LMV358IDGKR 两级放大器。 第1级增益300、第2级增益500、中心频率10.5Hz、带宽10Hz。

在某些单元中、在第二级输出时会产生高噪声。

此部件是针对这些增益(300 / 500)设计的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    LMV358不是此应用的最佳选择。 专为低噪声而设计的运算放大器会更好。 LMV797是一种可供选择的解决方案、其价格与之类似。