This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器论坛

Guru**** 2928770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337266/amplifiers-forum

器件型号:INA185

我正在寻找电流传感器。

电流传感器有两种不同的类型。 模拟电流传感器和数字电流传感器。

模拟电流传感器的输出直接连接到 MCU 的 ADC、  

数字电流传感器包括传感器中的 ADC、还有更复杂的传感器。 因此数字电流传感器看起来更昂贵。

如果我想使用 简单且便宜的系统、 那么模拟传感器通常更受欢迎?


我还想知道这两者的优缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA ADC 可能优于 MCU 的内置 ADC。 您必须比较它们的实际特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukmin:

    除了 Clemens 指出的特性外、不能盲目地说数字比模拟更昂贵。 简单地有一个广泛的选择,和广泛的价格范围伴随它.

    这本电子书 可以作为很好的介绍。 如果您还有其他问题、请查看并告诉我们。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供文档。 将会很有帮助