This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:增益和相位裕度

Guru**** 2205000 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335975/ths3001-gain-and-phase-margin

器件型号:THS3001

数据表中说明了通过增大反馈电阻值来减小带宽、从而提高增益裕度和相位裕度。 我的问题是、您如何知道此器件或任何 CFA 的增益裕度和相位裕度是多少。 您是在谈论闭环增益/相位裕度还是在谈论开环增益/相位裕度? 思考是否甚至可以测量开环增益/相位裕度,因为如果需要使用反馈电阻器来设置带宽和增益/相位,那么它怎么能是开环? 如果合适、TI 是否测量 CFA 上的开环增益相位? 以便我可以在工作台上重复我的设计。 此问题针对的是 THS3001、但对于任何 TI CFA 3,001,3491等器件都是相等的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们说的是开环增益和相位裕度、而不是基准测量、通常是这样做的、因为这样对正确的开环反相输入阻抗建模至关重要、像这样的更快的部件在这个模型中需要一个电感元件、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-and-resolutions-for-high-speed-current-feedback-op-amps-insight-7/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、我已经这么做了仿真、但正如我们之前所讨论的、THS3001是一个旧器件/模型、因此不确定结果有多有效。 接下来的问题是、当我们讨论增益和相位裕度时、它是开环响应、 我看到的唯一实际工作台测量是在反馈环路中添加一个小(10-50R)电阻器、然后通过宽带变压器注入扫描信号、但这会有一定程度的侵入性、并且仍然只是闭环测量。 是否有任何方法可以使用它来预测稳定性? 还是唯一有用的基准级预测器来注入快速脉冲并查看阶跃响应? 或者你有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将让 TI 人从这里开始、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我们没有开环跨阻(Zol)增益和相位的基准水平测量。 数据表中提供的数据来自设计级别的仿真。 如您所述、没有直接的方法来测量这些值。 有关稳定性的理想基准级预测指标是输入脉冲信号并检查输出响应。 您可以根据在运算放大器输出端观察到的过冲来确定电路的相补角(从而确定了稳定性)。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、

    我懂了。 那么、如果通过仿真推导出该器件的增益和相位裕度与不同反馈电阻值之间的关系图、是吗? 我的客户想知道使用该器件的输出级的增益裕度和相位裕度。 史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我们有图25-29和图31-34、展示了不同反馈电阻的闭环输出响应。 我们在数据表中没有绘制相位裕度值、但是、您可以根据脉冲响应过冲频率响应峰值来计算相位裕度。

    谢谢。

    尼克