This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:ths3001

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337705/ths3001-ths3001

器件型号:THS3001

THS3001数据表指出:"增大的反馈电阻器会降低带宽、提高增益和相位裕度。 您是否有数据显示数据表表表表1中给出的 R 值的增益裕度和相位裕度? 看看脉冲响应、这些值看起来阻尼很好、但您可以告诉我的任何信息都将是非常有用的。 好的、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    我建议查看图25-29和图31-34。 这些显示了不同反馈电阻器值对应的频率响应。 您将看到、增大反馈电阻器会减小峰值、从而增大相位裕度但减小带宽。 与之相反、减小反馈电阻器会增加峰值、从而扩展器件带宽。

    谢谢。

    尼克