This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSV912:TSV912的哪种布局更适合电压和电流检测

Guru**** 1157360 points
Other Parts Discussed in Thread: TSV912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338857/tsv912-which-placement-of-tsv912-is-better-for-voltage-and-current-sensing

器件型号:TSV912

您好  

TSV912用于直流模块(直流快速充电)中的电压和电流检测。

我们希望确定 TSV912的哪种布局更适合当前应用

 

1.Placemet 1  

TSV912对 DSP 的输出布线长度对于每个组可能相同、但连接器和 TSV912之间的布线可能更长

2.位置2

TSV912对 DSP 的输出布线长度各自可能不同、但连接器和 TSV912之间的布线可能会更短。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在每个用例中、很难说一个会比另一个好。

    我可以说:

    1.尽量多路由多路模拟信号、方式类似。 就布局1而言、我们每组的输出布线长度相似、路由也略有相似。 即使我们具有不同的输出布线长度、放置2仍然可以很好地发挥作用。  

    2.关于系统精度、我考虑的噪声源会导致敏感的模拟电路发生变化。 两种布局都可能受到电感耦合或数字噪声的影响、进而影响模拟精度。 我建议模拟走线应远离数字电路或有噪声的电源轨。 在理想情况下、我们使用模拟接地覆铜将模拟布线在自己的层上、从而防止影响模拟输入/输出的精度。 大多数 PCB 设计在设计具有电路板尺寸和层数的布线时需要实现一定的平衡。  

    在我看来、我更倾向于布置2的布线、因为我们可以在模拟总线上布线所有模拟迹线、而无需考虑模拟跨越另一组感应放大器的问题。 位置1有一些优点、但我不能说组1和组2之间的精度差异有多大。

    如果您注意 PCB 上的相邻信号、避免出现较大的噪声源并尽可能保持相对较短的布线长度、则两种放置方式都是有效的电路板布局方法。  

    此 PCB 将有多少层?  

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    感谢您的答复

    Q1:此 PCB 将有多少层?

    Ethan: 6层  

    Ethan:所有 TVS912均可置于第6层 、第5层为 AGND、如图所示。

     我 宁愿选择位置2在讨论您的建议后, 您提到应使用模拟总线 对每个 TVS912 输出触发进行布线。  通过这种方式在模拟信号上隔离电源平面更容易  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    是 PCB 层堆叠的绝佳选择、很高兴看到第5层将在信号层下方充当接地平面。

    对于模拟总线、请尝试留出足够的间距、以便接地覆铜能够在信号布线之间传输、这样的器件可以很好地工作。

    即使信号布线之间存在很小的接地覆铜也有助于防止电感耦合。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    雅各布