This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3474:传播延迟

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4991, TLV9354, TL3474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338534/tl3474-propagation-delay

器件型号:TL3474
主题中讨论的其他器件:OPA4991TLV9354

大家好、

您能否告诉我  下面定义的 TL3474MIPWR 的传播延迟(上升和下降)以及上升时间和下降时间?

我知道上升和下降时间可以使用压摆率得出、但我不清楚如何估算传播延迟。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些数据表显示了大信号阶跃响应(例如、下面针对 TLV9354/OPA4991的数据表)。

    但 TL3474相当旧、其数据表中缺少此信息。 考虑使用更现代的运算放大器或更好的比较器。

    (模拟放大器对其输入的微小变化做出反应、而输出的微小变化则开始比比较器更早移动。 该速率以及相对较慢的压摆率意味着传播延迟几乎完全由上升/下降速率决定。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    在您的图片中、传播延迟包括1/2的上升和下降时间。 对于比较器来说、这很好、但对于上升和下降时间自然较慢的运算放大器而言、这并不理想。 某些运算放大器具有与传播延迟相同的"过载恢复时间"、但它不包括一半的上升时间。 TL3474将过载恢复作为标准参数加以更新。  上升和下降时间称为压摆率。  

    提出这一请求的原因是什么?

    有关压摆率与过驱的更多信息、请参阅应用手册: [APP]逐步升高压摆率