我们在 LMP2012中使用一个放大器进行信号调节、然后使用另一个放大器驱动 ADC。 如果驱动信号调节的放大器驱动重电流负载、则驱动 ADC 的另一个放大器上会存在相应的小失调电压。 ADC 放大器的电压输出变化很小、但可以根据 ADC 的分辨率进行检测。 这种行为是否会由于封装内部的共享电路或者饱和放大器中额外功率的温度影响而预期?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Michael、
这一问题有许多不同的可能性。 有关电流负载大小的更多详细信息以及包含两个放大器的详细原理图可以帮助我提供更精确的答案。 下面是一些可能性。
希望这对您有所帮助。 此致、艺术
尊敬的 Art:
感谢您的回复!
我们不应因输出电流产生任何发热;输出电流非常低。 输出电流非常低。 但我无法判断饱和期间是否会因内部电流而发热。
我们无法共享电路、但下图显示了具有相同结果的情况。 当一个运算放大器饱和高时、ADC 的输出意味着另一个运算放大器(下面的 U2)与我们预期的值之间具有+110至+120mV 的偏移。 当运算放大器未饱和时、ADC 输出与我们的预期一样。 带 U1和 U2的电路完全独立。 此外、同一 ADC 上不使用运算放大器 U2的其他输入会给出无论 U1是否饱和所需的答案。 此外、无论 U2输入端的感应电压值如何、+110至+120mV 偏移都大致恒定–因此它是偏移误差、而不是增益误差。
谢谢。
迈克
Mike:
此致、 艺术
尊敬的 Art:
您对以上第1项的回答是正确的。 没有电路连接、只是它们都使用相同的接地回路。
使用不同的运算放大器来查看是否得到相同的东西是一个好主意。 如果我们看到相同的情况、则 IC 外部必须有我不会看到的情况。 如果另一个运算放大器问题消失、那么我们会怀疑 LMP2012内部有问题。 不过、我不确定我是否会获得这样的机会。
感谢你的帮助,艺术!
迈克