Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, LM321LV, LMV321A, TLV8801, OPA333, OPA2333
主题中讨论的其他器件:TLV9001、 LM321LV、 LMV321A、 TLV8801、 OPA333、
您好!
我需要一个电压至电流电路来从 DAC 为微型 LED 供电。 DAC 输出为0 - 2500mV。 该 LED 的 Vf 为2.85V。 电源电压(SLAU502中的 V+)为3.3V、但如果需要、我也可以使其变为5.0V。
我在 SLAU502中实施了该电路、我认为除了最后一级外、一切都可以保持不变。 由于我只需要1.0mA 最大值、因此公式9为:
RS3 =(Vrs3)/(ILOAD)
RS3 = 470mA / 1mA
RS3 = 470欧姆
是这样吗? 或者我是否也应该改变第一阶段?
谢谢。
德里克