This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA357:REF3030的缓冲器出错

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA357, TLV9101, OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337796/opa357-buffer-for-a-ref3030-go-wrong

器件型号:OPA357
主题中讨论的其他器件:REF3030、、 TLV9101OPA310

您好!  

我正在使用 OPA357AIDBVR (IC18)来缓冲 REF3030芯片。 下面的 I 显示了与 AVREF 相连接的所有电路:






问题:AVREF 应该遵循 OPA357AIDBVR 的正输入电压、因此 AVREF 应该为3V、但是实际上、在 AVREF 中测得的电压大约为2.66V、而不是实际电路中的3V。
当我拆焊 OPA357AIDBVR (IC18)并将 AVREF 连接到3V3总线时、一切都正常。

使用 TINA、它显示了输出的预期行为、并放置了3k 欧姆电阻器来模拟负载(约为3k5欧姆):



为什么这与现实如此不同? 我为另一个全新的 OPA 更改了 OPA、并得到了相同的结果。 您能告诉我们这里的问题应该是什么吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多电容器连接到 AVREF。 请检查它是否没有振荡。 (请参阅 OPA357数据表第7.3.10节)

    OPA357可以驱动大输出电流、但如图21所示、它在电源轨附近存在问题。 如果您断开 IC18的输出与 AVREF 的连接、是否可以获得更好的电压? REF3030本身具有更小的压降电压、因此您可能根本不需要缓冲器;请尝试绕过 IC18。 或者、也可以尝试将 OPA357替换为具有更强轨到轨输出的放大器、例如 TLV9101‍IDBVR 或 OPA310‍IDBVR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
    我在 TINA 中将1.5uF 的电容与阻性负载并联进行了仿真(实际电容与该值接近)、但它显示了稳定的3V 输出、因此电容可能不是问题所在。 可能这个问题与 V+电源轨电压的接近度有关。
    此外、尝试使用 REF3030直接驱动电路可提供约2.5V 的 AVREF、因此会出现意外的压降、这意味着我确实需要一个缓冲器。 我应该在数据表的哪个位置搜索信息、以确保  TLV9101‍IDBVR 或 OPA310 IDBVR‍可以正常工作? 我之所以提出这个问题、是因为根据我在 OPA357AIDBVR 中看到的内容 、它本应在低于100mA 的电流需求下正常工作、但事实并非如此?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道仿真模型的准确性有多高。

    OPA357 (图21)显示了即使在0 mA 下也会偏离电源轨的偏移。 其他运算放大器(例如 TLV9101:图6-14)具有真正的轨到轨输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    Clemen 在他 分享的图形中突出显示了一个要点、这些图形表明、为放大器加载负载时、上述放大器的最大输出电压将降低、而输出电压摆幅的这一下降因不同器件而异。 大多数数据表中都可以找到输出电压摆幅与输出电流间的关系曲线。 考虑到所有此 OPA357必须上电的 IC、即使在待机模式下需要一些电流(IQ)、您预计从 OPA357 AVREF 输出拉取多大的电流? 我看到您模拟了拉取1mA 的行为、该行为不足以加载放大器并影响其输出摆幅。  

    此致、

    伊格纳西奥