Other Parts Discussed in Thread: OPA818, OPA855, THS7530-Q1, THS7530, LMH2832
主题中讨论的其他器件: THS7530、 LMH2832、OPA855、OPA818
您好、TI 专家!
我们正在考虑在应用中使用 THS7530-Q1、有几个问题我希望您可以帮助澄清。
问题1:我在 TI 网站上没有看到列出的 SPICE 模型。
- PSPICE 模型是否存在、以便我可以在 TINA 中针对预期用途对行为进行建模?
问题2:在数据表第1页的说明下、它指出:"THS7530-Q1器件是一个直流耦合、宽带宽放大器"。
- 我们希望在级联(两级)设置中使用该 VGA、以便提升整体增益范围以满足我们的需求。 同时、我们的应用需要能够实现0dB 增益、因此我计划衰减信号、以便每个级具有0-34.9dB 的增益范围、而不是11.6至46.5dB。 在我们的应用中、我们会使用第一级具有单端输入、差分输出、第二级作为差分输入和差分输出。 此器件是否支持这种级联设置? 输入信号在预期的~56dB 总体增益包络范围内~1MHz - 75MHz 之间变化。
- 我们希望能够使用直流耦合设置中的第一级(场景1)、以及使用交流耦合设置中的第一级(场景2)的另一个实例。
第一级和第二级的输出将是差分和直流耦合、如下图所示。
第9.1节数据表的"应用信息"表明可实现*扫描*。 但我认为 图21"具有直流耦合差分输出的直流耦合单端输入"中可能存在错误。 该图显示了单端输入端的交流耦合电容器。 我假设说明应该显示:"交流耦合单端输入..."?
我只是想确认一下、下图中显示的两种情况是该器件的有效应用。
感谢您的反馈、
彼得