请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV3691 您好!
我们使用 TLV3691进行测试、发现上升和下降时间远快于数据表表表表6.6中的预期。
我们在这张示波器屏幕截图中看到8usec 的延迟从高电平到低电平(如下)、而我们预期的延迟将接近20-30usec。
谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Keith:
这里没有什么好看的。 假设 RS485 WAKE 是比较器的输出、我们期望它在 VIN-高于 VIN+时从高电平切换到低电平。 方形光标指示 VIN+高于 VIN-的时间、该时间应对应于输出中的低电平到高电平开关。 我假设我们放大得太大、无法在输出端看到低电平到高电平的开关。 从高电平到低电平的开关应对应于圈出的交叉点、该交叉点 看起来具有 大约36us 的 TPHL:
确认一下、您能否更改水平缩放以便我们可以看到多个输入交叉点和多个输出脉冲?