This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:没有 I Bias 返回路径的 INA 饱和

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339509/ina188-ina-saturation-without-the-i-bias-return-path

器件型号:INA188

嗨、团队,

我想问一个 有关 INA I BIAS 返回路径的问题、因为您知道,我们始终建议为 I BIAS 提供一个接收路径、以避免其饱和、所以我想问一下、我们是否使用具有相同配置的非反向器放大器电路、 这意味着就像这样。下面的电路是否 会达到饱和状态?  杂散电容代表印刷电路板的 IN+引脚和寄生电容。 如果 是、为什么我们在实际应用中没有看到饱和、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入仅连接到电容器时、您不知道它的电压是多少。 它确实可以浮动到超出范围的值。

    为什么一开始就要有一个电容器? 此电路的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、  

    正如 Clemens 指出的、您提供的示例显示同相节点在直流电下浮动。这不起作用、因为放大器没有正确的直流偏置。 我看到标题适用于 INA188。 您能否提供 INA188的完整原理图?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通