This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219的精度问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338563/ina219-accuracy-problem-of-ina219

器件型号:INA219

大家好、

客户对其设计的反馈、发现了一些精度问题、请参阅下面的说明、以及关于此修改的一些意见、谢谢您。

在客户 INA219的 R_shunt 0.25m 欧姆应用中、我们使用0.25m 欧姆进行检测电流功能。 INA219将使用 R_FILTER (10 Ω)在空载条件下感应大约0.7A 的轻负载、然后客户将 R_FILTER 更改大约2 Ω 以感应电流、可以看到大约0.2A。

我们将 R_filter 更改大约2欧姆、这是因为它有负面影响还是有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    计算 CSA 潜在误差的最佳方法是使用我们的误差计算工具。 您可以在此处找到: https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL。 在此工具中、您可以填充以下部分并查看潜在误差曲线:  

    然后、您可以摆弄值、看看某些方面如何影响预期的误差。 如果您有任何问题、请随时告诉我。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    该图表不包含 R_filter 参数、这是否意味着调整这些电阻器不影响精度? 可以放入2欧姆吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    只要 R_filter 低于10欧姆并且匹配其它、那么它不应改变准确度。  

    此致!

    穆罕默