This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:关于 LM7322替代方案的建议

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, OPA2991, LM7322, CSD17308Q3, OPA2994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337897/lm7322-suggestion-for-lm7322-alternative

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件: CSD17308Q3OPA2994、OPA2990、OPA2991

先生

 

我正在使用具有双通道的 LM7322来驱动 MOSFET

为了限制 MOSFET 上的功率耗散、我们打算在检测到允许的最大功率后关闭 LM7322。

 

您可以建议一个具有 EN 引脚的器件、该器件的性能接近于 LM7322

  

谢谢

此致

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您能否提供更多规格以帮助我们更好地确定替代器件、例如:

    • 关断静态电流?  
    • 使用哪种电源电压?
    • 输出正在驱动的容性负载?
    • 需要多大的输出电流?  

    谢谢!

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

     

    感谢您的确认!

    我们的应用现在使用 LM7322作为 MOSFET 驱动器、

    所有规格在特定应用中

    • 关断静态电流?  

    经过简要回顾、我无法在 LM7322数据表中找到器件关断时消耗的电流。  您能帮我找到相关信息的地址吗?

    对于规格而言、通常越低;越好。

    • 使用哪种电源电压?

    +- 5V、但支持的电压范围高达+-15V、与 LM7322相同

     

    • 输出正在驱动的容性负载?

    我不知道如何识别 MOSFET 的确切或等效容性负载

    但 MOSFET 也是 TI 产品、即 CSD17308Q3 30V N 通道 NexFET 功率 MOSFET。

     

     

    • 需要多大的输出电流?

     

    −电流+65 mA /Δ V 100 mA:LM7322

    我们应该以该规格作为

     

    谢谢

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    • 关断静态电流?  

    经过简要回顾、我无法在 LM7322数据表中找到器件关断时消耗的电流。  您能帮我找到相关信息的地址吗?

    [/报价]

    这是因为您在那里找不到它。 该器件没有关断引脚、因此不会存在关断静态电流。  

    当时我主要是想了解功率目标目标是什么。

    我不知道如何识别 MOSFET 的确切或等效容性负载

    但 MOSFET 也是 TI 产品、即 CSD17308Q3 30V N 通道 NexFETTM 功率 MOSFET。

    [/报价]

    FET 具有输入和输出电容。 在本例中、我们将查看 MOSFET 的输入电容、因为这是运算放大器看到的电容。  

    输出电流+65 mA /−100 mA:LM7322
    [/quote]

    您是否知道驱动  CSD17308Q3所需的电流量?  我怀疑您不需要那么大的电流来驱动该 MOSFET 的栅极。  

    此致、

    R·克利夫  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

     

    感谢您的评论!

    罗伯特:

    这是因为您在那里找不到它。 该器件没有关断引脚、因此不会存在关断静态电流。  

    当时我主要是想了解功率目标目标是什么。

    本:

    我们的应用不是通过电池供电的;关断时的静态电流不是大问题、一旦定义了该规格、

    已完成电气验证。  我们现在正在调查合适的器件来代替 LM7322

    罗伯特

    您是否知道驱动 CSD17308Q3所需的电流量?  我怀疑您不需要那么大的电流来驱动该 MOSFET 的栅极。

    我不知道需要多大的电流来驱动 CSD17308Q3、这是我们现有的应用、也不知道修订历史记录的详细信息

    很多。 您能否简单介绍如何为给定的 MOSFET 选择驱动器或为给定的驱动器选择 MOSFET? 吸取的经验教训将会

    祝您好运。

    保持以输出电流为基准的最低要求、因为 LM7322要更好地兼容

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、  

    LM7322是一款具有无限容性负载驱动能力的器件、这意味着该应用的原始设计人员在驱动 MOSFET 时不必考虑运算放大器的稳定性。  
    我们的新一代无限容性负载器件 OPA2994;但是、该器件不提供关断功能。  

    我建议客户利用现有的模拟工程师电路、使用运算放大器驱动 FET: https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060014   

    给定的示例显示了一个低压器件、该器件可以替换为 OPA2990 (电流消耗较低、但带宽较低)或 OPA2991 (电流消耗较高、但带宽和容性负载驱动较大)。 我会先从 OPA2991开始、因为该器件应涵盖大部分基础。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳