This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2401-Q1:确定电源电流

Guru**** 2509635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339497/tlv2401-q1-determining-supply-current

器件型号:TLV2401-Q1

您好!

我目前正在尝试选择一个输入电压为5V-9V、电源电流为~1uA 的运算放大器。 我的问题是关于电源电流、如何定义电源电流、因为通用运算放大器部分中的某些数据表指定了电源电流、而其他数据表未指定、它是否也使用另一个名称? 其次、此器件 TLV2401-Q1是否适用于此用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、KJ、

    在现代数据表中、电源电流通常称为静态电流、这正是运算放大器~50年的开发工作中没有真正采用标准格式的结果、因此命名可以发生变化。 您可以通过多个规格看到这一点(PSRR 之前被称为 Ksvr)。 TLV2401-Q1通常符合规范、但最大电流约比1uA 高40%。

    目前为止、TLV2401-Q1是我们静态电流最低的汽车放大器。 通常、汽车应用没有如此严格的电流预算、我想知道最终应用是什么。

    此致!
    杰瑞