This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:TIA 电路仿真不稳定(相位裕度)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991, TINA-TI, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338599/opa991-simulation-for-tia-circuit-is-unstable-phase-margin

器件型号:OPA991
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA2991

我遵循 "TI Designs–精密:验证设计1 MHz 单电源光电二极管放大器参考 设计"、以使用 OPA991设计我的 TIA 电路。

要获得足够的 I/V 增益、Rfb 应为100M Ω。 带宽是50Hz 就够了。

由于100Meg 电阻器也有大约6pF 的寄生电容、因此我认为反馈电容器对于 RFB 非常高(100Meg)的情况不是必需的。

因此、对于此电路、

Cin = Cj + CD + cm2 = 11pF + 9pF + 1pF = 21pF

零点频率 fz = 1 /(2 ×pi*(C1+Cin )*R1)= 1 /(2 ×pi*(6pF+21pF)*100Meg)= 58.9Hz

极点频率 fp = 1/(2*pi*r1*c1)= 1/(2*pi*(6pF)*100Meg)= 265.4Hz

交差频率 fi = GBW *(C1/(C1+Cin))= 4.5MHz *(6p/(6p+21p))= 964kHz

FI >> FP

根据上面的计算、我的系统应该是稳定的。

但我使用 TINA-TI 运行仿真:

就相补角而言、增益仍然具有80dB、其中相位为-180度。

我迷路了

。 以下是我的仿真文件: e2e.ti.com/.../OPA2991_5F00_RefDesign.TSC 此致! 德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:  

    欢迎使用 E2E! :)  

    为了运行交流仿真、您将需要"断开环路"。 我在下面展示了如何执行此操作:  

    然后、当您运行交流扫描时、可以看到相补角大约为70度。  

    如需更多信息、请观看我们有关稳定性和 SPICE 仿真的 TI 高精度实验室视频: http://ti.com/video/4080288067001

    此致、
    阿什利