This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355:运算放大器的工作电压大于5.5Vdc 的轨到轨电压。

Guru**** 2767845 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA863, LMH6642, TINA-TI, OPA863A, OPA355, OPA814, OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325277/opa355-operation-of-the-op-amp-greater-than-5-5-vdc-rail-to-rail-voltage

器件型号:OPA355
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA863A、LMH6642、OPA863、 OPA814OPA817

大家好、我有一个应用需要这款轨到轨电压最小值为6.0Vdc 到最大值为6.5Vdc 的运算放大器。  根据数据表、当工作电压大于5.5Vdc 但低于7.5Vdc 时、由于输出电流较大、运算放大器可能会进入过热状态。  不过、我的负载阻抗为1m Ω、因此运算放大器本质上是在纯电压输出模式下运行。  数据表未指定电源轨电压大于5.5Vdc 的任何参数、因此问题在于、除了过热问题外、运算放大器在6V 至6.5V 电源轨上的运行参数是否会出现下降?   6.5Vdc 实际上是运算放大器在其使用寿命内的最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    您能否分享您的输出信号摆幅需求?  您提到的是轨到轨、我想澄清一下您指的是总电源电压还是信号摆幅。  如果您希望以6.5V 的电压运行单电源、则比建议运行条件高1V、比绝对最大条件低1V。

    您的输入信号频率、振幅和失调电压是多少?

    我将附加一个 TINA-TI 仿真文件以及下面的图像。  这是您期望实现的目标吗?

    e2e.ti.com/.../high_5F00_supply_5F00_voltage.TSC

    我会向团队核实您在操作器件时需要考虑的任何注意事项或潜在问题、如您所述。   

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它采用单位增益配置。   目标频率< 25KHz。  该频率的最大峰峰值电压为4.1V、并以接地为中心。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、6.5V 是施加到运算放大器的轨到轨电压。  是的、它高于建议的电压、但低于绝对最大值。  问题是、鉴于我们基本上不从输出级拉取电流、在较高电压下是否有任何参数受到影响。  波形看起来很正确、请记住、这是一种单位增益配置、 因此它只是对输入进行缓冲。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的快速响应。  因此、配置将是一个+/- 3.25V 双电源、输入以接地为中心。

    您的客户是否需要抗辐射加固或航天级封装?

    如果您希望电路在推荐的电源条件下工作、我还推荐几款高电压运算放大器、例如 LMH6642和 OPA863A。

    OPA355也是 一个轨到轨输出器件、并且几乎能够处理你最应力的电路条件、在缓冲器配置中、4.1Vpk-pk 输入。  我将在下面附加文件和图像。  还有一组来自 OPA863的曲线(具有"A"版本和更高的精度)。  OPA863A 能够干净地跟踪输入信号、从而提供更好的缓冲器配置。  OPA355存在到达信号顶部(+2.05V)的问题。

    仿真文件(可从 TI 网站交换输入/输出 OPA863A 模型)

    e2e.ti.com/.../buffer_5F00_high_5F00_supply_5F00_voltage.TSC

    OPA355曲线:输出端信号削波

    OPA863A 曲线:输出无信号削波

    两个信号均为25kHz、正弦波、无直流偏移(GND 处)、2.05V 振幅(峰峰值电压摆幅为4.1V)。

    我希望这有助于提供有关器件选择的背景信息。

    如果您有关于数量、成本目标或可用性的问题或信息、 我们也可以讨论这些项目。

    如果您需要 SOT-23封装、则可以使用 OPA863A。  如果必须使用 SOIC 封装、则可以查看 LMH6642。  LMH6642最高可达85C、而 OPA863A 最高可达125C。  LMH6642还有一个符合汽车标准的版本 LMH6642-Q1。   

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供替代运算放大器的建议、我们将对其进行更详细的探讨。   

    对于此运算放大器还有一些其他要求。   我们需要355V/us 的300V/us 压摆率以及极低的输入偏置电流。  我不确定您建议的运算放大器的较高偏置电流和较慢压摆率是否适合该应用-我们将不得不对此进行详细研究。  

    此外、 当我 说"输入相对于接地居中"时、我所写的内容也不是很清楚。  我应该更清楚地说明的是、输入相对于运算放大器的+轨到接地居中。   因此、对于6.5V 轨到轨、即+6.5V 到-0V、我们应该能够通过运算放大器传递4.1V pk-pk 信号。  因此、4.1V 的信号+ 1.5V 的运算放大器最大共模限制=最小轨到轨 电压> 5.6V。 所以、6.5Vdc 的轨到轨问题。   

    假设电源中电阻器的最坏情况容差、电源中偏置电流的容差以及电源芯片所需的最小输出电压、则可以使用6.5V。  运算放大器的实际电压为6.23Vdc 至6.50Vdc。  

    由于 PCBA 已制定、因此计划使用现有的器件、但在更高的轨电压下运行。  如果事实证明这无法正常工作、那么我们将不得不旋转电路板、但这无法解决更高电压运算放大器的压摆率和偏置电流问题。  如果 OPA355可以处理更高的电压、那将是完美的!  但冰淇淋也不会衰减。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我将查看在 OPA355上可以找到的信息并在5.5V 以上的电压下操作它。  我还推荐 OPA814和 OPA817来满足您的压摆率和 Ib 需求。   

    如果您设置测试来检查 OPA355在建议工作电压以上的性能、请让我了解您有关 OPA355的结果。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下周我会在更高的电源轨电压下使用 OPA355、并继续与您讨论。   同时、我订购了863A、尝试一下、因为它是直接替代的。  遗憾的是、SOT23-5封装中的814产品要到7月才会延期交货。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    如果您愿意、我可以协助您发送 SOT23-5 (DBV)封装的 OPA814样片。

    您可以在 e2e 上向我发送私人消息以通过电子邮件进行连接、以便我们安排发送样片。

    否则、请将您的发现和您观察到的任何行为告知我。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    814是一款非常有趣的运算放大器、   正如我看到的、  最大+输入比+电源轨低2.3V。  如果这是正确的、那么我们将需要旋转电路板来调整所需的较高电源轨电压:4.1+2.3V =6.4V。  我们使用 LM27762DSS 来提供双电压轨以及+4.5V 和-1.6V、因此该芯片不会出现硬电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我更好地理解您的信号和相关计算现在、我可以再看一下我可以推荐的东西。

    请告诉我有关 OPA355和 OPA863A 的信息。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将执行该操作。  可能是在下周所有零件到货时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    太好了、如果您遇到任何问题或有其他问题、请告诉我。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    您是否能够获取并测试 HSAMP 设备?  您是否在样片方面需要其他支持或帮助?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的确使用了新的运算放大器、但是我相信我们将采用另一种方法并使用完全不同的运算放大器。  这还不清楚、但在接下来的几周内应该会巩固。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的更新。  如果您需要其他支持或电路分析、请告诉我。  如果我们能找到能胜任工作的高速运算放大器、我很乐意这样做。

    此致!

    亚历克