This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:根据 Siemens 标准(SN 29500)请求向我们提供组件故障率。

Guru**** 1863230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339256/lm2904-requesting-to-provide-us-the-component-failure-rate-according-to-siemens-standard-sn-29500

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:LM2903


大家好、

请求 根据 Siemens 标准(SN 29500)向我们提供组件故障率。 用于下面的组件。

UCC28C57LQDRQ1
AMC1311QDWVRQ1
LM2904AVQPWRG4Q1
LP2951-50QDRGRQ1
LM2903QPWRQ1
CAHCT1G32QDCKRQ1
LM4128BQ1MF4.1
LM4128BQ1MF2.5
LM2903QPWRQ1
TPS7A6650QDGNRQ1
TPS7B8250EPWPRQ1
LM5157QRTERQ1
INA180A2QDBVR-Q1
LM2901QPWRQ1
SN74LVC1G04QDCKRQ1  


此致
沙里尼塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shrinitha、

    每个器件的"质量、可靠性和封装信息"页面上都提供了时基故障。

    您可以在此处输入列表: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/ 

    以下是这些文件的 PDF 版本。

    e2e.ti.com/.../qrp_2D00_pdf_2D00_240320155629.zip

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry Madalvanos

    感谢您的答复,但我被要求时基故障率根据 SN29500- Siemens 标准 ,请分享文档的 FIT 值,这些值位于上述文档的 SN29500标准中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinitha:

    此时基故障率显示在适用器件的功能安全文档中、相关文档可在每个器件的产品页面上找到。 遗憾的是、这些信息不像上述质量数据那样容易提取表格。 我复制了 LM2903功能安全文档中的一个示例。

    可以在器件产品页面的技术文档(如下所示)下找到功能安全文档。

    如果该器件页面上没有功能安全文档、则必须具体询问该器件以请求创建功能安全文档。

    此致!
    杰瑞