This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2262:输入波形变形

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2262, TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338744/tlc2262-input-waveform-deformation

器件型号:TLC2262
主题中讨论的其他器件: TLV9352

TLC2262的电源和 GND 引脚分别连接至+5V 和-5V。

该测试电路如下:

输入端子使用信号发生器来生成幅值为0.2V 且输入频率约为1K 的方波(如图1所示)。
当 R501为5K 时、其电压输出如图2中所示

输入:

 图1

输出:

 图2

此时、当 R501更改为100欧姆时、输入端的波形变为下方的图3、并且波形从200mV 降至115mv。

我不明白为什么在电阻器 R501变小时输入波形变小? 如何解决?

输入:

 图3

输出:

 图4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R500上是否存在压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为何5k 变至100欧姆 以改变输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、有一些电流流经该电阻器并流入/流出输出负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    当 R501为5k 时、放大器的输入阻抗为5000欧姆。 如果源为50欧姆、则99%的已编程输入存在

    当 R501为100时、放大器的输入阻抗为100 Ω。 如果源为50欧姆、则67%的已编程输入存在

    使用较大的电阻值防止输入信号衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是否有任何方法或 IC 可以在保持在该条件下的输入电压为100欧姆的条件下工作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    此电路不加载输入信号。 如果无法增加820和100、请选择具有更大输出电流驱动的运算放大器。 TLV9352是一个示例。 输出为 同相且增益不能小于1 (R501打开)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Ron。

    感谢你的帮助。