This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:了解增益

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339672/lmp8646-understanding-about-gain

器件型号:LMP8646

您好!

当我看到 LMP8646数据表中的图6和图7时、我感到困惑。  (增益与频率)

例如在图7中:
(1) RG (黑线)为50k、因此增益= 10 = 10dB、但在图中、增益约为6dB

(2)为什么增益为10k、25k 比线路为50k 高?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道,

    我认为色码不正确。  RG = 50k 的增益为10V/V、因此应达到20dB。  因此从顶部到底部、Rg = 50K、25K 和10k。  即20dB、13.9dB、6dB。

    此致、

    哈维尔