This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:原理图审阅

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338953/ina300-schematic-review

器件型号:INA300

尊敬的 TI 团队:

我们的一个新项目 需要使用65W 适配器(20V/3.25A)。 我们 将检测适配器的信号、当检测到插入适配器时、EC 将启用 INA300、以实现对 PR85两端压差(33兆欧)的实时监测。  

当流经电阻器两端的电流达到3.25A 时、INA300会下拉 ALERT #、关断 PQ4945、从而关断 PQ3。 该解决方案是否可行? 如果没有、您对此应用有更好的建议吗?

原理图如下所示、您能帮助检查一下吗?

e2e.ti.com/.../INA300-schematic.pdf

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我希望对您的设计目标做出一些澄清。  

    您感应的是双向电流还是单向电流? 如果是双向的、则您将需要第二个 INA300。

    我还想知道您为什么将串联电阻器与开漏输出放置在一起? 是否在关闭  PQ4945之前尝试减慢 ALERT 信号?

    我看到您将 PQ3的 VGS 保护到25V、很好。  

    输入滤波器将提升抗噪性能。 请注意~107mV 的关断差分电压下的预期输入偏置电流。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    非常感谢您的回复。 您的问题的答案如下:

    您感应的是双向电流还是单向电流? 如果是双向的、则您将需要第二个 INA300。

    [/报价]

    我们仅检测单向电流。

    我也想知道为什么要将串联电阻器与开漏输出放置? 是否在关闭  PQ4945之前尝试减慢警报信号?

    未来将删除 PR82、并保留 PC12491 (常为空)、以防止 PQ4945关断过快、这可能会因接线中的寄生电感而影响 PQ3的栅极端。

    输入滤波器将提高抗噪性能。 请注意关断差分电压~107mV 时的预期输入偏置电流。

    目前、我们在 IN+和 IN-中保留了一个0欧姆的电阻器。  如果我们 将来需要调整输入偏置电流、我们将注意该电阻的影响。

    谢谢。

    此致

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如果您需要仿真或硬件支持、请告知我设计进度。 现在、我将关闭该主题、因为从结束时所有内容看起来都很好。 响应此主题或创建新主题以获得更多支持。  

    再次感谢您的发帖、