This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9302:6阶有源陷波滤波器只有-20dB

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9302, TLV9304, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1336984/tlv9302-6th-order-active-notch-filter-has-only--20db

器件型号:TLV9302
主题中讨论的其他器件: TLV9304、 INA149

尊敬的 TI:

我们将围绕 TLV9302构建一个50Hz 6阶陷波滤波器。 我们已使用滤波器设计工具设置设计参数。 我选择了具有以下参数的第6贝塞尔:

  • 订购数量:6
  • AO:1.000V/V
  • FC:50Hz
  • BWP:30Hz
  • Rp:0.01000dB
  • BWS:3Hz
  • ASB:-40.00 dB

在获得电阻器值后、我们构建了电路板(有关布线、请参阅图片)。

原型的第一个结果令人意外。 50Hz 时只有-22dB。 我们期望高得多的~-35dB。 您能在这个主题上有所帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您在 e2e 上发帖! 您能分享过滤工具的输出报告吗?  
    如果未提供该文档、我能否查看原理图?  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请见本报告附件。

    另一个重要的一点是、我们在47.5H 和52.5Hz 下需要-30dB 的最小衰减

    e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_73.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在模拟应用期刊 slyt613中、写道"相对于组件匹配、陷波的 Q 取决于放大器的增益。" OL 增益。 这是怎么可能的? TLV9304是否符合我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答、我将运行一些仿真并在一天结束时收到我的建议。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hadji、  

    您能否详细介绍一下提供给运算放大器的电源电压和初始输入源(电压和频率范围)?  

    我按提供的详细信息运行了仿真、并获得了-39dB 左右的预期增益。  

    e2e.ti.com/.../Bessel_5F00_6_5F00_order_5F00_TLV9302.TSC

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carolina:

    TLV 由+/-10V 的良好滤波模拟电源供电。 输入信号(来自 INA149以进行50Hz+/-5%电流测量)为+/-5V。 我们必须在数据 ACQ 之前过滤基波。 我同意仿真可以很好地工作。 我在 LTSpice 下使用 TLV 模型获得了相同的结果。 我认为主要问题来自电容器容差。 1uF 时、最佳可用容差为10%。 您能为我们扩展设计吗? 或者告诉我如何在工具中选择电容器的过程? 我们的要求是在50Hz+/-5%之间实现至少-30dB 的衰减、在250Hz 频率下实现不超过-0.1dB 的衰减。 请帮助我们提供支持对于我们的客户来说,这是一个紧迫的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议利用 PSpice for TI 来运行 Monte Carlo 仿真、同时考虑元件容差。 我找不到用于滤波器公式的 ti 资源、但此处是一个非 TI 资源 https://www.changpuak.ch/electronics/Bainter_Notch_Filter p.php (由于不是 TI、我无法进一步支持该计算器)。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享如何在该工具中完成算法、以根据给定的滤波器类型计算参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、这不可用。  

    祝你一切顺利。
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    尽管该工具的算法不可用、但我们确实提供了仿真模型来查看电路响应。  

    我创建了一个 PSpice for TI 项目、并运行了 Monte Carlo 仿真。  

    下面是15的样本:  

    可以在"stage1"页面的参数中调整容差:  

    我还运行了一个新的滤波器设计、以包含更接近10%精度的值: e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_40.pdf

    根据无源器件值、我看到非常偏差的行为、 即使使用0容差无源器件和理想运算放大器、也无法实现下面列出的目标。  

    在250Hz 时不超过-0.1dB

    我建议 调整滤波器设计器工具中的值、并模拟随提供的项目提供的公差。  e2e.ti.com/.../Bainter.zip

    祝您在设计中一切顺利  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳