This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801:关于单端输出应用

Guru**** 2803105 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3801, TLV3601, SN65EPT21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339307/tlv3801-regarding-single-ended-output-application

器件型号:TLV3801
主题中讨论的其他器件: TLV3601SN65EPT21

您好 TI

TLV3801提供 LVDS 输出、但我们的设计需要具有切换信号的特定最小和最大电压振幅的单端输出、如下图所示。 您能否回顾一下信号链、并建议我们如何继续使用 TLV3801、因为它与我们项目所需的转换时间延迟非常匹配、以皮秒为单位?

请建议设计一个比较器来使射频 SPDT 能够将任一输入路由到输出。

谢谢

深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用具有推挽输出的比较器、如 TLV3601、或者添加 LVDS 接收器、如 SN65EPT21。 两者的速度都要慢得多。 SPDT 开关将具有额外延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯


    是否可以利用推挽输出比较器或具有 LVDS 至 TTL 转换器的 LVDS 比较器、合成更快的解决方案、实现小于1纳秒的最大瞬态延迟?

    谢谢

    深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 输出旨在驱动100 Ω 负载。 当您将 LVDS 输出引脚直接连接到高阻抗输入时、则输出电压范围可能会更大。 (但数据表未保证这一点;您必须进行测试、可能会在将来的修订版中发生更改。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    如 Clemens 所述、我们看到 TLV3601可用于将差分输出转换为单端输出、但 遗憾的是、这增加了延迟、因为 TLV3601在2.5ns 范围内、最小脉冲宽度为1.25ns。 很抱歉、就推挽比较器而言、这是我们可以提供的最好的产品。  

    如果您有兴趣、我们也会就这个主题写一篇文章。

    如何在激光雷达和接近感应中通过高速比较器提高精度(修订版 A)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    请注意、TLV3801没有接地感应输入。 其输入范围限制为负以上1.5V、最高可达 VCC。

    您将需要移动 TIA 基准、使输入信号在1.5V 与您用于 VCC 的任何电压之间波动。

    响应时间范围小于1ns 的大多数比较器会发生某种程度的减小摆幅差动输出(LVDS、PECL、CML)、而不是由于必须在100ps 内摆动满电源(3V 至5V)而导致推挽输出。 记住 I=C*(dv/dt)?

    正如 Clemens 所说、考虑到为 LVDS 转换增加的延迟、并且 CMOS 模拟开关速度不能这么快、您最好是使用 TLV3601 (具有全 R-R 输入)。