This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1350

Guru**** 2968470 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1351, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338895/amc1350-amc1350

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC1351、 AMC3330

您好、TI 团队:

我目前正在设计使用 AMC1350隔离放大器的交流/直流电压传感器、非常感谢您在验证原理图和相关值方面的专业知识。

1)导致不确定性的一个方面与输出低通滤波器有关。 具体来说、我正在寻求有关如何适当地选择一个能够适应15-25kHz 开关频率范围、同时又能解决系统50/60Hz 基频的低通滤波器的指导。

2)提供的原理图说明了该传感器旨在测量相间中性点电压。 然而、如果需要检测相间电压、我很想了解可能需要修改原理图以满足这一要求。 如果我为每个相位传感器添加单独的隔离式电源、可能会有所帮助。

3)我可以使用 AMC1350隔离放大器进行电池电压检测吗?还是应该使用 AMC1351、它是单向的。 但我担心我是否需要检测反向电压。 我怎么会有这样的感觉呢?

鉴于这种应用对工业 UPS 部门至关重要、确保电压传感器设计的准确性和可靠性至关重要。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    1.输入信号的频率是多少? 如果该频率大于50Hz、我建议减轻后处理中的基频。  

    2.此技术手册可能对您有所帮助:

    3.是的,您可以使用 AMC1350进行电池电压感应。 根据您的输入范围、您可能会失去一些满标量程。  

    此致、
    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    1.电网频率为50/60Hz 正弦波。 如何确定低通滤波器转角频率、即微控制器的 ADC?  

    感谢提供 Split 类型连接文档。 我可以将 AMC3330用于交流(480Vac、L-L)和直流(750Vdc)电压检测吗? 我之前考虑过 AMC1350搭配隔离电源(DCH10505S)、这是一种成本高昂的解决方案。 对于交流电压、我需要使用3Nos AMC3330 IC 测量三相的相间和相间。

    3.谢谢理解。

    请建议使用 AMC3330 IC 进行基于分流器的电流测量。 应用电流额定值为150Arms 和172Adc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh。

    1、您正在努力实现什么目标? 您尝试测量哪些特定频率、它们是否均低于50Hz? 本文可能对您有所帮助:

    AMC3330非常适合交流线间电压感测、但也可用于直流电压感测。 AMC1350也适用于交流电压检测、但也可用于直流电压检测。  

    4.您使用的是 AMC3330进行电压感应还是电流检测? 问题2听起来好像您正在将其用于电压检测-由于器件具有高输入阻抗和更大的输入电压范围、因此我们建议使用该器件。 如果您尝试进行电流检测、计算检测电阻的公式为:

    • R_sns = V_fsr / I_cross  

    此致、

    评估