This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4522:对 THS4522输出端寄生电容的敏感性

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340711/ths4522-sensitivity-to-parasitic-capacitance-at-the-output-of-ths4522

器件型号:THS4522

数据表指出输出对寄生电容很敏感。 我运行的 THS4522为2。 订购 MFB 低通滤波器。 这种敏感性对我的配置也是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我假设您指的是数据表的第8.3.8节和第8.3.9节。 在第8.3.8节中、如果您使用的是大电阻器和 PCB 板具有较大的寄生电容、则频率响应和较低带宽可能会出现一些峰值。 电路板的寄生电容以及与负载和反馈电阻器相互作用的器件之间 的相互作用将导致形成一个零点、从而改变频率响应。 如果最大程度地减小电容而未使用大电阻、那么也会最大程度地减小该零点的影响。 以下应用手册更详细地讨论了寄生电容的影响(链接)。 在第8.3.9节中、由于器件封装类型和布局变化而增加了寄生元件、从而导致了频率响应的一些变化。

    在不了解有关您正在使用的器件封装、电路板布局(检查是否存在大型寄生元件来源)以及您在二阶 MFB 低通滤波器设计中正在使用哪些无源元件的更多详细信息的情况下、很难具体地对您的配置进行评论。 如果您能够估算电路板寄生效应、则可以将其添加到仿真中、以更好地展示器件的行为方式(不过这不能保证确切的实际行为)。 与往常一样、我们建议遵循布局指南(数据表中第11节)、以便最大限度地减少寄生元件、实现出色的器件行为。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克