This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2252A-Q1:将二极管从输入更改为电源

Guru**** 2974420 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1, TLC2252A-Q1, LM2904-Q1, OPA310, TLV27L2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331063/tlc2252a-q1-diode-from-input-to-power-supply

器件型号:TLC2252A-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2904-Q1、 OPA310、 TLV27L2-Q1、LM2904B-Q1

您好、TLC2252A-Q1中的输入和电源之间是否有(钳位)二极管?

 我们的 VDD 并非始终通电、因此如果存在从输入端到 VDD 的路径、其他电路将受到影响。  

感谢您的帮助、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VI 的绝对最大额定值意味着输入电压可高达±8V、即使使用较低的电源也是如此。
    但 II 的绝对最大额定值意味着如果电压过大、就会有电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 输入和电源之间没有二极管?

     输入电压高达±8V 不会损坏器件、但也不意味着电源中现在没有电压。 我对吗?

    您可以确保 输入和电源之间是否有二极管吗? 谢谢! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。 但我猜有二极管、因此 VI 规格错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 您能否找到知道确切答案的人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    我认为绝对最大额定值表显示了指定最大+/-8V 电源下的最大/最小输入电压。 我明天可以在实验室中测试一个单元以进行确认、但我认为 V+和 V-都有一个二极管。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    确认此器件有连接到 V+和 V-的输入二极管。 感谢您对此的耐心等待。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry。 您可以 推荐其他在输入和电源之间没有二极管的低 Iq 放大器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mingkang、

    我们拥有的最低功耗器件、它没有连接 V+的二极管(注意、仍然有连接 V-的二极管、但几乎所有的运算放大器中都有这种二极管)、即 LM2904-Q1。

    我们最新的器件 OPA310没有连接到 V+的输入二极管、但汽车版目前未提供。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    我想问一下、TLV27L2-Q1是否 在输入和电源之间有一个二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它具有二极管。 (几乎所有运算放大器都具有二极管;像 LM2904-Q1或 OPA310这样的器件非常罕见。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 它真的很有帮助。

    我想更新要求。 您可以为我推荐运算放大器吗?  

    运算放大器所需的参数(选择这两个参数中的一个):

    • 静态电流小于150uA (在整个温度范围内)、并且输入端口和电源之间没有钳位二极管。
      VCC 最小值≥5V、轨到轨输入、轨到轨输出。
      Q1版本
    • 静态电流小于50uA (在整个温度范围内)、并且从输入端口到电源是否有钳位二极管无关紧要。
      VCC 最小值≥5V、轨到轨输入、轨到轨输出。
      Q1版本

    官方网站上的价格不能超过 LM2904B-Q1的两倍。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mingkang、

    我认为我们目前的产品系列不适合该应用、但我已经给您发送了一封电子邮件、介绍我们即将推出的产品系列中的一些器件。

    此致!
    杰瑞