This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2836:0V 电压输出问题

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2836, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340387/opa2836-0v-voltage-output-problem

器件型号:OPA2836
主题中讨论的其他器件: LM7705
尊敬的 TI 工程师: 
我正在使用 OPA2836将信号(0V~0.04V)放大77次(7*11)。 为了获得准确的0V 电压、我是否必须将放大器电源电压偏移几百 mV? 如果是、最小负偏置电压是多少? 它是否如数据表中所述为200mV?
我是否可以使用 LM7705 (输出-230mV)等低噪声负偏置发生器作为 Vs-的输入、然后使用+4.7V 电源作为 Vs+输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2836支持高达5.5V 的电压、因此 LM7705应在标称5V 电源下正常工作。