This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:负电压警报和功率采样平均建议值数

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, INA226, INA238, INA228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339879/ina226-negative-voltage-alert-and-power-sampling-number-of-average-recommendation

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA238INA228SysConfig、INA237

大家好、

对于 INA226、我们接下来有两个问题。

第一个问题:

电流设计的 Vshunt 限制为+40mV。 如果电压超过+40mV、 则会触发警报。

如果 Vshunt 在系统工作时由于某些原因对负电压进行采样。 在本例中、芯片的行为如何? 我在数据表中没有找到相关说明。

能否理解为、设置40mV 可以同时考虑正40mV 和负40mV。

第二个问题:

我的客户 以前从未用过这款芯片来实施功耗检测方案。 对于芯片 ADC 采集的平均设置、是否有任何建议的采集次数?

感谢您投入宝贵的时间与精力。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    对于第一个问题、您可以使用分流过压警报来确定电压是否超过40mV、也可以使用分流欠压警报来确定电压是否低于-40mV。 遗憾的是、对于 INA226、您一次只能配置其中一个。 您可能对 INA238感兴趣。 该器件的精度和成本与 INA226相似、但具有额外的特性、包括能够同时设置欠压和过压警报。 还有一个 INA238的预算版本、即 INA237。 此外、如果您感兴趣、还有一个更高精度版本、称为 INA228。 幸运的是、所有这些器件都具有封装兼容性、因此如果您已经拥有硬件、那么这只是软件更改而已。 如果您需要软件帮助、可以使用我们的 SysConfig 工具、该工具帮助根据您所需的配置设置生成 C 代码。 SysConfig 可在以下位置找到: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&device=Other

    对于第二个问题、一般而言、如果增加转换时间和平均值计算、准确度/精度会更高。 不过、这需要更长的时间才能进行测量、因此这是在所需精度与所需测量速度之间的平衡。  

    此致、

    米奇