主题中讨论的其他器件: INA228
您好!
我目前正在将五个 INA226芯片与单个微控制器结合使用、以监测五个电路的电压和电流。 这些芯片配置为平均16个数据点、转换速率为204微秒。 所测电压低于2V、电流小于100 mA。 不过、在数据记录期间、我会观察到意想不到的尖峰-高达100V 的电压浪涌、电流尖峰达到1A (有时–1A)。 但是、当我使用示波器直接测量电压/电流时、不存在这些异常。 我们的系统旨在实现低噪声、最大峰峰值电压为1mV。 我对导致这个问题的原因感到疑惑、现在我正在考虑切换到 INA228是否可以为我们的项目提供更好的解决方案。
侧面的东西:
-
提高平均数字/转换率可能会有所帮助、但我们不希望减慢系统的速度。
-
我们不断从芯片中读取数据、这是否就是出现尖峰的原因?
我们未对 INA 芯片实施任何输入滤波器。
感谢你能抽出时间。