This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:Vs 应该连接到精密电压基准吗?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340717/ina241a-should-vs-be-connected-to-precision-voltage-reference

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:REF35

抱歉、这是一个很愚蠢的问题。 但是、来自 Vs 的可能噪声是否传播到输出信号? 将 INA Vs 与精密电压基准(例如 REF35)与下图中的 REF 引脚连接在一起是否有意义:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常不会完成;请参阅 PSRR 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次查看了数据表并找到了 PSRR 图。 我是否正确理解、本例中的 PSRR 是电源输入噪声到信号输出的传播系数(与频率相关)? 并且鉴于它看起来 甚至比 REF35的 PSRR 更好、即使我将其直接连接到 REF35所连接的同一电源、我也能获得很好的噪声抑制效果? 如果我将 VS 连接到 REF35、在技术上会通过2个 PSRR (一个来自 INA241A、一个来自 REF35)推送信号、但 INA241A 具有良好的 PSRR、对我没有太大帮助。 另一方面、最好不要将3mA 负载连接到10mA 电压基准(假定我还需要多个电流测量放大器和 ADC 基准)。 听起来是对的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!