This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180:INA4180

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4180, INA4181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338970/ina4180-ina4180

器件型号:INA4180
主题中讨论的其他器件: INA4181

您好、我们目前正在使用 INA4180来检测直流电机电流、但它仅检测单向电流。 当电机反向时、它不再检测电流、即使最初检测也是如此。 切换直流电机模型后出现此问题。 您能帮助我解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    INA4180是单向的。 它无法测量双向电流。 INA4181是双向的、因为它具有一个 REF 引脚、当负载= 0A 时、可以将输出电压偏置出 GND 饱和区。

    您可以在 REF = Vs/2的情况下尝试 INA4181吗?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 哦、这是我们的新信息。

    我很好奇:同一 IC 可与我们之前使用的另一个直流电机完美搭配、但当我们切换到新的直流电机时、遇到了这个问题。 请就这一问题作出一些澄清吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aswin、

    您能否帮助我理解当 INA4180 "与另一个直流电机完美配合"时您的意思?

    有效电机电流是否相同? 电机电流应该是什么样的? 电流会变为负值多大?

    是否有任何数据显示电机之间存在差异?

    如果两个电机测试的原理图不同、能否查看一下?

    此致、

    彼得