This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:INA186响应时间

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341349/ina186-q1-ina186-response-time

器件型号:INA186-Q1
主题中讨论的其他器件:INA186

您好、

如果我们使用 INA186测试0.5ms 至2ms 的电流信号、您可以帮助评估输出响应时间吗?

信号是否在转换期间

2.信号中是否有延迟,有 多长时间?  

需要考虑哪些规格?

 如果需要更快的响应、是否可以提供 P2P 解决方案?  

期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供输入和输出的波形捕获? 我希望确保我了解您看到的延迟。  

    只是为了澄清一下、您是在输入变化时看到输出上有一个0.5ms 至2ms 的延迟吗?  

     另请确认、您的电路中是否有任何变化?

    您是否已尝试移除 C30和 C33?  

    您还能否提供3.3V 电源的示波器捕获?

    我期待您的答复。  

    此致、