This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:HBM

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341383/lm2901-hbm

器件型号:LM2901

有一个关于 HBM 的问题。 在 d/s 中、非 B 版本的电压为+/-500V。 此器件是否具有 IEC61000 ESD/EFT 的相关 ESD 等级?   

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如表中所述、我们针对商业器件按照 JEDEC JS-001和002进行测试。

    我们不会进行任何进一步的 IEC EMI/抗扰度测试。 这些器件被视为构建块、是经过终端客户认证的整个系统的一部分-它们并非独立认证。