This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200:技术问题

Guru**** 2925650 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200, LOG200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341899/log200-technical-questions

器件型号:LOG200

您好、团队成员:

我有几个问题、如下。

1) 如何设置 RBIAS: 描述了将 IBIAS 用作降低漏电流影响的措施。  通过 IPD 电流的0.1倍到 RBIAS、可以抑制施加的 PD 电压、降低泄漏电流的影响。  我想测量的 PD 电流波动范围为822uA 至46.2nA。 请告诉我如何设置 RBIAS 的电阻值。

2) 2) 适合使用单电源(+5V-0V):在检测到 I1输入电流介于822uA 和46.2nA 之间的情况下、猜测有必要将内部偏移增加0.5V 或更多、 因为特征图中的 OUTA 变为负值。  通过将 REFA 和 VCM 连接到 REF165可实现1.65V 的失调电压。 是这样吗?

3) 关于温度特性: 使用一个晶体管来实现来自器件内部电路的运算放大器反馈。 该晶体管(hfe)具有温度依赖性。  如果您在输入相同的 IPD 时有任何包含 OUTA 变体的数据、这有助于共享该数据。 (存在一个问题、即工作温度会指数级波动。)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    1) 1) RBIAS 电压设置光电二极管的反向偏置电压。  最佳的 RBIAS 电压取决于您的传感器和应用要求。

    如上所述、一部分 I1电流会流过 RBIAS 电阻器。  IBIAS 引脚产生的电流输出比为 ~1.143A/A @ I1=10uA 且 典型值为1.175A/A @ I1= 10mA。 当 RBIAS 电阻与光电二极管并联时、通过光电二极管的输入电流为1.0倍、剩余的~0.175倍输入电流流经 RBIAS

    例如、如果选择 RBIAS = 7.5kΩ、 并且  PD 电流在900uA 至40nA 的范围内波动、并假设流经 IBIAS 的电流约为~1.175*I1、则流经 RBIAS 的电流为0.175*I1、RBIAS 电阻器上的偏置电压约为~1.181V (I1= 900uA)、  I1=40nA 时为~52.5µV μ A。   

    当 LOG200由单极+5V 电源供电、Vcm 设置为 REF25 =+2.5V;如果传感器预期的最大电流约为900µA、则使用 RBIAS = 7.5kΩ 将处于范围内。  

    请注意、IBIAS 引脚电压必须始终保持低于 VS+电源1V、 以满足 IBIAS 电流源顺从电压。 因此、应将 RBIAS 电阻器上的电压限制在1.5V 以下、以便在 VS+= 5V 时、IBIAS 引脚电压保持在4V 以下。  

    请参阅以下内容:

    2) LOG200对数放大器输入有一个输入共模电压要求,范围为(VS-)+ 2.3V 和(VS+)- 2.0V。   

    因此、当使用带单极5V 电源的 LOG200时、(VS-)= GND 和(VS+)=+5V、LOG200对数放大器输入必须保持在+2.3V 至+3V 的范围内、以满足输入 VCM 规格。

    LOG200提供 REF25 2.5V 基准、因此 VCM 引脚需要通过 RC 低通滤波器连接到 REF25 +2.5V 基准输出、其中100Ω、1µF。 LOG200EVM 通过跳线 J8支持这些连接。  请参见下图。

      

    3) LOG200数据表提供了对数一致性和传递函数(增益误差)的性能规格。 输入电流的函数进行转换、 第5页的电气特性表中提供了0°C 至+85°C 温度范围以及-40°C 至+125°C 温度范围。   此外、图3提供了 温度 -40°C、+25°C、 +85°C 下作为输入电流的函数的对数放大器 OUTA 电压。 因此、LOG200器件在过温条件下运行时导致的误差相对较小、因为 I1电流的函数是相对较小的。

    谢谢。此致、

    路易斯