This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:使用 INA238AIDGST 进行设计

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342002/ina238-designing-with-ina238aidgst

器件型号:INA238

团队、您好!
我们将 IC INA238AIDGST用于 我们的其中一个应用以测量电压。
电压最高可达48V。
我们不需要测量电流。
那么我可以将 IN-和 IN+引脚悬空吗?
使用一个数字隔离器隔离 I2C 信号。
我们有没有具有电压测量和数字信号隔离功能的单芯片解决方案?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv:

    如果您未使用 IN+和 IN-引脚、最好将它们连接在一起并将它们接地。 如果您无法执行此操作、则将它们悬空应该没问题。 遗憾的是、我们没有内置数字信号隔离功能的器件、因此您必须使用外部隔离器。  

    此致!

    穆罕默