This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3811:超出共模电压范围

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341316/tlv3811-exceeding-the-common-mode-voltage-range

器件型号:TLV3811
主题中讨论的其他器件:TLV3801

大家好、我计划在设计中使用 TLV3801比较器。

使用比较器、我想将 TTL 和 LVTTL 信号转换为 LVDS。

我想使用带有接地基准(VEE 接地)的3V3为其供电、因此使用单端电源。  

为参考、我计划提供干净的2V 电压。  

我已在数据表中阅读过、为了超过输入电压、我可以添加一个输入电阻器。

现在、由于我预计输入电压可能为5V、因此我应该添加此电阻器。  

我想知道是否应该将此电阻器仅放置在正极侧? 我将如何计算该电阻器的值?

在 TI 视频中、我还看到、有时当超过输入电压时、在输入侧使用肖特基二极管、是不是建议使用这种二极管?这是如何工作的?  

希望我的问题是清楚的,非常感谢提前回答他们! <3

此致、  

B ö~ Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    仅在正极侧放置一个电阻器是 进行电流限制的有效配置。

    要计算电阻器的值、只需求解输入级的 KVL:
    输入电流=[(Vin+- Vin-)- 2 * Rin]/(2 * 50+Rin)、其中 VF 是与 IN+端子串联的外部电阻。

    从此处选择一个能够使输入电流<Rin 的10mA 值。

    只要输入差分电压介于-1.4V 和1.4V 之间、ESD 二极管就不会导通、流入 IN+端子的输入偏置电流通常为2uA。 您需要考虑到该输入偏置电流在限流电阻器上产生压降、从而了解您的 IN+电压进行比较。

    就肖特基二极管而言、这些二极管用于通过在二极管上产生压降将输入电压保持在输入电压范围内。  如果肖特基连接在输入和电源轨之间、它的作用是在输入超过肖特基的正向电压后、将输入电压钳位到 VCC + Vschottky。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Ho SIU,感谢您的快速回复。  

    我已经计算出、为了将输入电流限制在5V 输入的10 mA 以下、我可以使用75欧姆与正输入端子串联。

    我是否能够正确理解、如果负极端子上的基准电压为2V、而正极端子上的输入为3V3、我可以预计电压降为2uA * 75欧姆、即大约0.15mV? 我是否应该将其视为输入侧的小失调电压?  

    我认为这对我的应用不是很重要,但如果我理解正确,一定要知道。  

    感谢您解释肖特基二极管的使用、我认为这对于我的应用来说不是必要的、但有趣的是、尽管如此。  

    B ö~ Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    没错。 您将在 IN+侧看到该偏移。