This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:关于 ISO224B 的技术问题

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341743/iso224-technical-queries-on-iso224b

器件型号:ISO224

大家好、

我的客户对 ISO224B 有以下疑问。 请帮助说明相同内容。

1) 1)根据数据表、初级侧电源的绝对最大电压为26V。 当我们超过这个电压时、会发生什么情况? IC 内部会发生什么类型的故障? 隔离放大器次级侧的初级侧是否会发生故障?

2) 2)我们无意中给初级侧电源提供了65V 的电压、而 IC 发生了故障。 我们已决定更换 IC 以及输入侧旁路电容器。 此电压是否有可能传播到次级侧? 我们使用额定电压为50V 的电容器。 我们是否还应该更改次级侧旁路电容器?

谢谢。

哈什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jash、您好!

    您不应超过器件的绝对最大额定值。  在超出绝对最大值规格的一侧将发生损坏、但不应传播到另一侧。  虽然器件 可能不再起作用、但隔离栅应保护另一侧免受任何电气过载的影响。  有关隔离失效模式的更多信息、请参阅 slyy081b

    谢谢。