This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:计算最坏情况下的电流检测数字

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330001/ina213-q1-calculation-of-worst-case-current-sensing-figures

器件型号:INA213-Q1

团队好、随函附上了客户对 INA213AQDCK 的问题:

您能否提供有关如何使用包括所有误差裕度在内的 INA213AQDCK 估算最坏情况下的电流感应数据的详细公式?

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef,

    我们实际上在这里有一个工具可以计算我们的器件的总误差: https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    此外、 我们的视频系列有一个小节专门讨论误差计算: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html (查找右侧标题为"误差源"的第三部分)

    如果您还有其他任何问题没有得到这些资源的解答、请告诉我!

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Levi,随函附上其他问题:

    为了估计输入滤波器对输入失调电压的影响、需要内部偏置电阻(下面的快照)。

    由于 INA213AQDCK 数据表中未提供该信息、您能就此事帮助吗?

    非常感谢

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    对于 INA213-Q1、可根据数据表中的公式1将 RBIAS 视为使用值(1250)的两倍:

    因此、RBIAS2.5kΩ 之一。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:  

    感谢您的反馈。

    此外、上述电阻(典型值为30%)的容差是多少?

    此致、

    哈希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hachim、您好!

    如数据表中关于输入滤波的部分所述、INA213-Q1对于所有内部电阻器的容差为30%。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯