This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2992:运算放大器的非对称电源

Guru**** 2929560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341876/opa2992-asymmetric-power-supply-for-an-opamp

器件型号:OPA2992

我想用+22V/-5V 的电源给运放供电 OPAx992 (及类似产品)的额定电源电压为±20V 或40V。 在我的例子中、输入和输出电压介于-1V 到大约18V 之间(我需要将其用作一个跟随器、也可以用作正信号的2-4增益放大器)。 数据表仅规定(V+)–(V–)应低于40V (在本例中为真)、但未提及有关非对称电源的其他详细信息。 使用它是否有这样的其他不利方面。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 该器件没有 GND 引脚;它不关心接地端在其电源轨之间的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!