This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TLV3501的开漏版本

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LM119, TLV3501, TLV9020, LMV7235, LM319-N, TXU0101, SN74LXC1T45, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329787/tlv3501-open-drain-version-of-tlv3501

器件型号:TLV3501
主题中讨论的其他器件:LM119TLV9020LMV7235LM319-N、TXU0101SN74LXC1T45SN74LVC1G07

您好!

TI 是否销售具有开漏输出而不是推挽输出的类似于 TLV3501的器件? 我在 TI.com 上看不到任何具有开漏输出且传播延迟小于75ns 的比较器(LM119除外、但军用级在我的应用中将过度使用)。

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    当您进入<100ns 的响应范围时、比较器将具有推挽输出以实现对称、因为集电极开路必须具有非常低的上拉值才能获得等效边沿(上升时间)速率。 高速器件往往具有低电压(5V)。

    您的电源电压是多少? 应用是什么?

    TLV9020/1/2/4、其接近100ns、如果驱动足够硬、可能会达到75ns。 请参阅数据表背面的传播延迟图(第17页)。

    还有 LMV7235、它是一款较旧的器件、但大约在您的越野车中达到75ns。

     LM319-N 是 LM119的非军用版本-如果您仍想追求旧版 LMx19高电压系列(>5V 电源-但需要注意输入范围)。

    我们将在内部与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的答复! 这是合理的、 将电压上拉至最大值的无源 RC 电路需要相当低的 R 来快速地进行充电。 100ns 可能是可以接受的、但我会确认。 假设100ns 是可以接受的、那么您在这里提到的器件似乎非常适合。

    谢谢!

    此致、

    扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果目标是进行电平转换、则具有推挽输出的实际电平转换器(例如 TXU0101、SN74LXC1T45)将支持这样的速度。

    但如果您确实需要快速开漏输出、可以在比较器之后添加强大的开漏缓冲器。 (SN74LVC1G07将允许150 Ω 上拉;可实现的速度取决于容性负载。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 这非常有帮助。