This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:输入失调电压漂移

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340182/lm7171-input-offset-voltage-drift

器件型号:LM7171

大家好!

我正在研究 LM7171A、需要从数据表中做出一些澄清。

我怀疑 LM7171的 A 和 B 版本之间存在差异(关于输入失调电压漂移)。  
如果您从数据表中获取规格:TCVOS:35uV/C、并将其与数据表中的2个图进行比较:
图5-3 (LM7171A)输入失调电压与温度间的关系、计算其温漂 (+/-15V):-40C=-1mV 和100C=0.2mV。 由此得出1.2mV/140C = 8.5uV/C
和图5-42 (LM7171B)输入失调电压与温度间的关系、计算其中的漂移(+/-15V):-35C=2mV 和125C=-4mV。 由此得出6mV/160C = 37.5uV/C
考虑到计算值与第4页上给出的技术规格之间的巨大差异(TCVOS):这个技术规格只适用于器件 B、还是只适用于 A 和 B?  
器件 A 的正确漂移规格是什么? 图表或数据表中给出的数字是什么?
提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    对于任何混乱和不明确的情况、我们深表歉意。 我们目前正在修改晶圆 技术、已经针对该技术发布了 PCN、 点击这里可以找到。旧器件的 Vos 漂移规格为35uV/C、如版本 A 和 B 的数据表中所示。该旧器件的可用日期为今年5月2日。 在给定日期之后、您现在可以购买新器件上的 A 版本、因为我们没有 B 选项。 但是、在此版本中、新的 Vos 漂移规格将 进行更新、以反映图5-3中显示的结果。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的快速回复和阐述! 接下来的问题是:是否提供了清理后的数据表版本? 那么、从数据表中删除了"旧"器件值的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我与系统团队沟通过、遗憾的是、我们目前没有数据表、但预计5月的某个时候会更新版本。

    此致、

    伊格纳西奥